This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3209万:输出电流与环境温度

Guru**** 2519220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575634/tps563209-output-current-vs-ambient-temperature

部件号:TPS56.3209万

您好,

我们收到了客户关于TPS56.3209万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在数据表图16中有Iout与Ta的特征。 此图上的线条代表什么?
为什么在高温条件下输出电流会降低?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线条表示输出电流与环境温度。 低于Ta约= 58至68度。 c.,TPS56.3209万可以输出额定3 A的全电流。 高于该环境温度,IC结点温度将达到150 C的最大结点温度。输出电流小于3 A时,该曲线来自EVM板。 EVM上没有输出功率耗散,只有内部IC和相关组件耗散。 您的实际电流能力在很大程度上取决于PCB设计和附近的周围电路。