This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:有关蓄电池温度感应的问题

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571874/bq27520-g4-question-about-battery-temperature-sensing

部件号:BQ2.752万-G4

您好,

我正在使用TI的燃油表BQ2.752万-G4,并且对温度感应功能有疑问。

问题在于充电时和未充电时的感测温度不同。

条件A:使用USB电缆连接到TA (充电器)或PC

条件B: 断开以上电缆

在条件B下 ,感测到的温度比条件A高5~15°C   

我想请TI确认造成这种现象的原因。

我认为实际温度不会瞬间上升。

下面是我的示意图。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

    您使用的是哪种NTC?

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    室温下的电阻为10Kohm,温度升高时电阻会降低。
    实际上,我没有数据表,但如果您需要,我可以请求电池制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我附上了PCM数据,如下所示。

    e2e.ti.com/.../Battery-PCBA.DOC

    请查看并确认BQ2.752万-G4没有问题。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我仍在等待您的回复。
    请确认TI的BQ2.752万-G4没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

     

    您是否可以通过其他方式验证温度不会瞬间变化?

    由于自热,蓄电池在充电时可能会改变温度。

     

    如果测量仪确实暂时错误地测量温度,请尝试通过选择GNDSEL (如果清除)或清除(如果设置)来改变接地极性。 在您的原理图中,接地位于感应另一侧,因此当电流流动时,会导致感应电阻器上的IR下降。

    不管怎样,充电期间温度瞬时升高不会影响测量性能。 充电期间的精度不像放电时的精度那么重要

     

    David

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回答。

    在E2E上写入第一个线程之前,我已经测试过更改GNDSEL。

    我也没有发现GNDSEL CLEAR和SET之间有什么区别。

    现在我不知道如何总结...

    您是否可以查看历史记录,了解从现在开始使用TI的仪表IC是否存在任何类似问题?

    如果是,TI是如何分析和解决问题的?

    我在E2E上也找不到任何东西。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS
    当您更改了gndsel位时,是否发送了reset命令以使其在RAM中更新并生效? 如果你没有尝试过,请再次尝试。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    感谢您查看我的问题。
    是的,我在检查之前重置并重新启动了。
    我还确认设置值已更改。

    即使是beseides BQ2.725万-G4,使用TI的仪表器件是否存在类似问题?

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有人可以回答我上述关于类似问题历史记录的问题吗?
    如果TI的所有仪表设备到现在为止没有问题,请说“否”

    谢谢!
    TS