This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:SRN,SRP引脚上的最大电流感应电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575178/bq76920-maximum-current-sense-voltage-on-srn-srp-pins

部件号:BQ7.692万

您好,

SRN,SRP的ABS最大值在bq7.692万数据表中列为0.3 至3.6V。 这些限制是相对于VSS还是SRN,SRP之间的差异?

在放电期间,SRN相对于VSS将呈阳性,并且允许最大3.6V? 转出期间SRP将接近VSS。

在充电期间,SRN相对于VSS为负,最大允许300mV? 这是否正确?

数据表设计程序提到放电期间-300mV (章节8.2。2.1)。

使用1.5mR电阻器时,在SRN损坏之前,SRP的最大放电电流是多少? 200A? 还是2400A?

300mV似乎较低,因为在短路期间,即使使用低RSENSE (例如1mR),也很容易获得高放电电流。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMA,您好!

    绝对最大值在数据表的6.1 部分中说明,它是针对每个引脚(SRN,SRP)的VSS,而不是它们之间的差分电压。

    本部分建议通过图8-1,图8-2和图8-3将VSS连接到感应电阻器的电池侧,并在6.3 的推荐工作条件表中将SRP的有限范围连接到电池侧。  感应电阻器电池侧的"接地" 可提供SRN和SRP正极的放电电电流,因为放电电电流通常比充电电流高得多,并且输入针脚的正电范围比您所指示的负电流大。 您的假设是正确的。

    作者在8.2 .2.1 引用一节中的意图不明确,可能已通过编辑更改。  有些BMS设备在感应电阻器的组件侧使用了接地,但由于引脚范围,这将限制最大放电和短路电流范围。  我已将此标记为在未来修订中需要澄清的一个领域,感谢各位的投入。  重点应是确保未违反ABS最大值。

    在VSS上引用的带SRP的1.5 m 欧姆电阻器的最大短路电流为3.6V/1.5mOhm或2400A,但这是理想的情况。 您的接地可能在SRP参考点处不是很完美,或者您可能会受到系统寄生效应或包括电路 夹组件的影响。  您可能会看到 应用手册 bq769x0系列10大设计注意事项第10节第22页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清,现在更有意义了。 我还会记住VSS连接的位置。