您好,
SRN,SRP的ABS最大值在bq7.692万数据表中列为0.3 至3.6V。 这些限制是相对于VSS还是SRN,SRP之间的差异?
在放电期间,SRN相对于VSS将呈阳性,并且允许最大3.6V? 转出期间SRP将接近VSS。
在充电期间,SRN相对于VSS为负,最大允许300mV? 这是否正确?
数据表设计程序提到放电期间-300mV (章节8.2。2.1)。
使用1.5mR电阻器时,在SRN损坏之前,SRP的最大放电电流是多少? 200A? 还是2400A?
300mV似乎较低,因为在短路期间,即使使用低RSENSE (例如1mR),也很容易获得高放电电流。
谢谢你