This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700:单独的“VIN”和"调节电压(VREG)"

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572191/lm2700-separate-vin-and-regulation-voltage-vreg

部件号:LM2700
主题中讨论的其他部件:TPS5.534万TPS6.12万

大家好,

 

我们的客户希望使用以下条件(单独的“VIN”和“调节电压(VREG)”)。

因为最小VREG电压为0.5V,因此该电压低于VIN的推荐工作条件。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[条件]

-VIN=3.0V

-VREG=0.5V至6.2V

-IOUT=TBD

-VOUT=约6.5V


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanemaru:

    我刚刚在类似的帖子上发布了你在这里制作的不同部分:

    e2e.ti.com/.../211.0939万

    所有相同的VIN与Vreg信息仍应适用。 也就是说,LM2700的最大占空比甚至低于TPS5.534万,这意味着在VIN上更高电压可能为1.0V或更高的情况下,您将会遇到调节问题。

    正如我在上面的帖子中所说的那样,如果可能,我建议查看TPS6.12万。

    如果不是,您可以查看其他升压转换器,它们允许您单独获取VIN和Vreg,但您需要一个转换器,该转换器可能至少可以处理97 % 或更高的占空比,用于您想要提供300mV电源并获得6.5V电压的外部机箱 输出。

    如果还有其他问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

     

    感谢您提供详细信息。

    我理解。 非常感谢。

     

    此致,

    Kanemaru