请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.534万 主题: TPS6.12万中讨论的其它部件
大家好,
我们的客户希望使用以下条件(单独的“VIN”和“调节电压(VREG)”)。
因为最小VREG电压为0.5V,因此该电压低于VIN的推荐工作条件。
如果您有任何疑虑,请告知我们。
[条件]
-VIN=3.0V
-VREG=0.5V至6.2V
-IOUT=TBD
-VOUT=约6.5V
此致,
Kanemaru