This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.534万:单独的“VIN”和"调节电压(VREG)"

Guru**** 2398135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572193/tps55340-separate-vin-and-regulation-voltage-vreg

部件号:TPS5.534万
主题: TPS6.12万中讨论的其它部件

大家好,

 

我们的客户希望使用以下条件(单独的“VIN”和“调节电压(VREG)”)。

因为最小VREG电压为0.5V,因此该电压低于VIN的推荐工作条件。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[条件]

-VIN=3.0V

-VREG=0.5V至6.2V

-IOUT=TBD

-VOUT=约6.5V


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanemaru:

    是否有一种电压高于3V的输入电压供电方式? 这与最小电压非常接近,如果有任何波动,TPS5.534万操作中可能会出现问题。

    也就是说,我一直在设计类似这样的零部件,其中VIN来自其他供应商,或者VIN为二极管或带有Vreg和Vout的'd。 在大多数情况下,这应该是有效的,但最好是将VIN提高到更高的电压,或者它可能是二极管或带有输出电压的'DI'd,以使TPS5.534万具有更高的内部电压 (这也将提高您的效率,因为内部FET具有更低的RDSon)。 这是一个操作领域,即使VIN与VREG分开,也会出现一些问题。

    更大的问题是TPS5.534万 (即90 %)的占空比限制。 这意味着只要您的Vreg低于700-800mV,您就会失去6.5V调节。


    在不同的注释上。 输入电压为6.2V的可能性有多大,输出电压为6.5V的关键程度有多大? 我问的原因是,如果这些峰值可能不太可能,或者如果输入可以夹紧,那么让您了解一下TPS6.12万将会很有趣,因为它支持低至300mV的输入电压。 这也取决于您在此应用程序中的当前要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

     

    感谢您提供的信息和建议。

    我建议使用TPS6.12万。

     

    此致,

    Kanemaru