主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO
我已经浏览了大约3次设计指南。 我现在已经开始了。 我意识到我有一个电阻器错误,因为施加的充电电压高于预期。 我不得不换掉一些硬件,这让我的最后一台设备坏了,所以我必须擦除并使用论坛上找到的最新闪存重新开始。
当前的问题是,我正在了解BQ34z100-G1数据表中的步骤3。 我正在尝试校准我的电压,但收到错误"校准-输入的校准单元电压超出范围"。 此值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"
我测量了蓄电池电压,并尝试键入施加的17.4V电压。 我在这里错过了一些简单的东西吗?
背景信息:
分压器在18.9V顶端上进行了缩放(基于我手头的1 % 电阻器)。 它的330k底端为16.5k。我按照设计指南中的步骤操作。 从一开始,预计将闪存更新正常单元电压更改为500mV,因此在我更新时,它只会保存所有内容。
以下是我到目前为止更改的值:
| 值已更改 | ||
| 设计能力 | 1.32万 | mA |
| 设计能量 | 1.908万 | 兆瓦时 |
| 设计能量标度 | 10. | 数字 |
| LED_通信 | 0x33 | |
| 系列单元数 | 4. | |
| 分压器 | 1.89万 | 毫伏 |
我的套装包含4x4系列NCR1.865万B电池,我使用EV2300连接到目标板。 我正在使用bqStudio 1.3 .................54