This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bqStudio拒绝校准我的电量监测计

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575353/bq34z100-g1-bqstudio-refuses-to-calibrate-my-gas-gauge

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

我已经浏览了大约3次设计指南。 我现在已经开始了。 我意识到我有一个电阻器错误,因为施加的充电电压高于预期。 我不得不换掉一些硬件,这让我的最后一台设备坏了,所以我必须擦除并使用论坛上找到的最新闪存重新开始。

当前的问题是,我正在了解BQ34z100-G1数据表中的步骤3。 我正在尝试校准我的电压,但收到错误"校准-输入的校准单元电压超出范围"。 此值以毫伏为单位。 请检查值并重试。"

我测量了蓄电池电压,并尝试键入施加的17.4V电压。 我在这里错过了一些简单的东西吗?

背景信息:

分压器在18.9V顶端上进行了缩放(基于我手头的1 % 电阻器)。  它的330k底端为16.5k。我按照设计指南中的步骤操作。 从一开始,预计将闪存更新正常单元电压更改为500mV,因此在我更新时,它只会保存所有内容。

以下是我到目前为止更改的值:

值已更改
设计能力 1.32万 mA
设计能量 1.908万 兆瓦时
设计能量标度 10. 数字
LED_通信 0x33
系列单元数 4.
分压器 1.89万 毫伏

我的套装包含4x4系列NCR1.865万B电池,我使用EV2300连接到目标板。 我正在使用bqStudio 1.3 .................54

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 校准电流时,请确保仪表处于未密封状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean

    某个较旧的bqz文件存在校准问题。 请将此bqz文件放入config目录中。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    Tom

    e2e.ti.com/.../3515.2577 0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

     我从应用程序中发送了命令,我尝试了unseal按钮和unseal_full访问按钮。 我是否还需要对这些步骤中的任何一个进行进一步的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom,

    我尝试将其放入config文件夹,但仍然遇到相同的问题。 如何检查以确保它实际使用的是该配置而不是旧配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到您键入了17.4V。 您应该键入mV,1.74万。 如果仍收到错误,请发送屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom,

    我删除了其他配置文件并强制它使用新的配置文件。 这似乎现在起了作用。 如果我遇到更多问题,或者继续在这里,如果我启动另一个线程,对TI和社区是否更有利?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您遇到其他问题,可以启动另一个线程。