主题中讨论的其他部件:BQ3.411万, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
您好,
我正在使用具有高容量PBA电池的BQ3.411万EVM。 我知道如何调整电流/容量,但我不确定 如何更改数据闪存参数以考虑不同感应电阻器的大小。 我正在绕过EVM上的0.01 欧姆电阻器(以确保通过电流感应电阻器生成的输入电压不超过±125 mV),但我不知道如何告诉BQ3.411万感应电阻器的尺寸不同。
我认为它与工厂校准有关(bq3.411万用户手册第5章),但我不清楚CC Gain (CC增益),CCDelta和CC Offset (CC偏移)参数的含义。
我找到此线程:
我所要做的只是应用已知电流,使用bqStudio校准电流,然后CC Gain (CC增益)和CC Delta (CC增量)将自动更新以反映新电阻器的值:这是否正确? 当我由于高容量应用程序而调整电流时,情况如何:这是否会改变CC Gain (CC增益)和CC Delta (CC Delta)的数据闪存参数并否定之前的操作?
谢谢。
标记