This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:如何更改数据闪存参数以考虑感应电阻器的大小

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574640/bq34z110-how-do-you-change-data-flash-parameters-to-account-for-size-of-sense-resistor

部件号:BQ34Z110
主题中讨论的其他部件:BQ3.411万BQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好,

我正在使用具有高容量PBA电池的BQ3.411万EVM。 我知道如何调整电流/容量,但我不确定 如何更改数据闪存参数以考虑不同感应电阻器的大小。 我正在绕过EVM上的0.01 欧姆电阻器(以确保通过电流感应电阻器生成的输入电压不超过±125 mV),但我不知道如何告诉BQ3.411万感应电阻器的尺寸不同。

我认为它与工厂校准有关(bq3.411万用户手册第5章),但我不清楚CC Gain (CC增益),CCDelta和CC Offset (CC偏移)参数的含义。

我找到此线程:   我所要做的只是应用已知电流,使用bqStudio校准电流,然后CC Gain (CC增益)和CC Delta (CC增量)将自动更新以反映新电阻器的值:这是否正确? 当我由于高容量应用程序而调整电流时,情况如何:这是否会改变CC Gain (CC增益)和CC Delta (CC Delta)的数据闪存参数并否定之前的操作?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 建议不要绕过0.01 欧姆电阻器,因为它可用作库伦姆表 来计算电池的能量输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    感谢您的建议,但库仑计数器针脚的最大额定电压为125 mV。 对于更高电流/容量的应用,感应电阻器的尺寸必须适当。 您是否说客户只能将0.01 欧姆感应电阻器与bq3.411万一起使用? 现场应用程序没有其他选项? 因此,您说bq3.411万的每个现场应用都需要一个0.01 欧姆感应电阻器:我认为TI不会同意这一说法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    您可以使用较小的感应电阻器。 您需要删除EVM上安装的组件。 建议您将新的感应电阻器放在PCB上,但您可以将其放在电路板之外。 我建议您使用双绞线将感应电阻器连接到EVM。  该仪表可支持高达32A的电流,因此,如果您的要求超过此值,则需要使用电流缩放。 我在bq34z100-G1产品网站上有一份关于此过程的应用说明。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    谢谢你。 我已经完成了所有这些工作。 我只是想确认我在最初的问题中描述的缩放方法。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC Gain (CC增益)和CC Delta (CC Delta)参数确实反映了电阻或标度电阻(如果使用)。