This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 480V交流PFC 1kW控制器建议

Guru**** 2392435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574700/480vac-pfc-1kw-controller-recommendation

主题中讨论的其他部件:UCC2.818万UCC2.807万AUCC2.8051万UCC2.8063万AUCC2.881万

您好,

谁能推荐用于1kW和480VAC线路输入的PFC控制器? 是否有任何演示板可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,

    应用工程师将很快为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefan

    在1kW功率级别时,您可能需要查看CCM PFC。 选择是单个CCM控制器-例如UCC2.818万,其参考设计TIDA0.0443万接近您的需求-尽管设计为最大264V交流 或者使用UCC2.807万A进行交错CCM设计。
    480V交流电流电平比正常的低压线路条件(90V交流)低很多,因此可能值得考虑使用转换模式转换器-使用UCC2.8063万A -这是一个交错TM控制器。 我认为单相TM控制器(如UCC2.8051万)在这里不是很合适。
    升压级的输出可能约为630V -在此电压级别下,您可能需要考虑SiC MOSFET和SiC升压二极管-或可能的IGBT。 在任何情况下,控制器IC本身对于外部电路都没有直接的'知识',因为其输入(例如CS和VSENSE)在呈现给控制器输入之前,始终必须进行缩放。

    其他因素,如您期望的轻负载/空载性能,整体生产尺寸(高度,重量),输入电压范围(最大,最小)和线路频率,都在选择控制器和系统设计时起着重要作用。

    如有任何其他问题,请随时重新发布。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还会推荐用于CCM的UCC2.818万或用于过渡模式交错升压转换器的UCC2.8063万A。
    我刚刚使用UCC2.8063万A完成了一项设计,不久将铺设PCB。 我相信它会很好地发挥作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    实际上,我已经在回扫配置中广泛使用了UCC2.881万,但我从未想过会超出它的范围。
    UCC2.818万具有吸引力,但很可能,UCC2.8063万A更适合下游使用,我需要为LED应用提供4x250W独立直流至直流转换器(50V/5A)(最初考虑1PFC+ 4xLLC)。
    我可以使用4 x UCC2.8063万A,我必须查看是否可以同步它们。

    我将进行数学计算并检查参数是否真实。

    TI在此UCC2.8063万A上是否有Mathcad应用注释?

    此致,
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,

    没有我知道的Mathcad文件,但有一个Excel文件。 查看UCC2.8063万A TI网页上的“工具和软件”选项卡,在底部的“软件”部分中应该看到一个文件。 网址应是 :www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian,
    我已经尝试过Xcel文件。 它具有通用计算,不以求解为导向。 我正在寻找变压器计算,开关和传导损耗来选择开关元件 SiC与IGBT
    没问题。 我会自己构建。