请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:UCC2.818万, UCC2.807万A, UCC2.8051万, UCC2.8063万A, UCC2.881万您好,
谁能推荐用于1kW和480VAC线路输入的PFC控制器? 是否有任何演示板可用?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
谁能推荐用于1kW和480VAC线路输入的PFC控制器? 是否有任何演示板可用?
谢谢!
非常感谢!
实际上,我已经在回扫配置中广泛使用了UCC2.881万,但我从未想过会超出它的范围。
UCC2.818万具有吸引力,但很可能,UCC2.8063万A更适合下游使用,我需要为LED应用提供4x250W独立直流至直流转换器(50V/5A)(最初考虑1PFC+ 4xLLC)。
我可以使用4 x UCC2.8063万A,我必须查看是否可以同步它们。
我将进行数学计算并检查参数是否真实。
TI在此UCC2.8063万A上是否有Mathcad应用注释?
此致,
Stefan