This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5925:IO和VO特性

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573764/tlc5925-io-and-vo-characteristics

部件号:TLC5925

大家好。

我有两个问题。

Vo > 0.6V时的最大切屑输出量是多少。
    是45mA吗?



数据表中有输出电流-输出电压图。
   我附上以下内容:
   此图的℃温度为25 ̊ C
   我想℃50 μ A时的输出电流-输出电压图
   当Ta = 50℃时,我可以参考下图吗?


此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员。

    我的问题怎么样?
    我想尽快得到你的评论。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我的问题怎么样?

    我很抱歉敦促您。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    很抱歉回复太晚。

    每个通道的最大输出电流为45mA。 您可以并行连接多个信道以增加此值。 我建议TLC5925的输出引脚至少有1V电压,以确保您处于输出电流与输出电压图的平坦区域。

    对于温度相关性,您可以使用相同的图形。 我们已在类似的IP上确认了这一点。