请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC5925 大家好。
我有两个问题。
Vo > 0.6V时的最大切屑输出量是多少。
是45mA吗? 
数据表中有输出电流-输出电压图。
我附上以下内容:
此图的℃温度为25 ̊ C
我想℃50 μ A时的输出电流-输出电压图
当Ta = 50℃时,我可以参考下图吗? 
此致,
Sho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.