This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623ALD -关于VDD低于0.8V (VIN_OP)时的行为

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572216/lm2623-lm2623ald---about-behavior-when-vdd-is-less-than-0-8v-vin_op

部件号:LM2623

大家好,

 

我们的客户想知道当VDD小于0.8V (VIN_OP)时LM2623ALD的行为。

如果您有任何信息,请告知我们。

 

[Q1]

如果VDD低于0.8V (VIN_OP),此设备是否停止切换?

 

[Q2]

在Q1情况下,如果VDD 上升至0.8V,此设备是否会在电流限制工作时重新启动切换?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与原设计师核实VDD UV阈值。 根据数据表,VDD必须为1.1V才能保证启动。 数据表中不清楚VDD维持运行所能达到的低度。 但是,如果按照数据表并将VDD绑定到启动销,即使在启动后VIN降至0.8V,操作仍可继续。 您的客户应遵循数据表建议,这样的问题就变得无关紧要了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您提供信息。

    据我们的客户称,会发生大负载瞬变,并且在其应用中可能会降低输入电压(约0.8V)。

    因此,他们希望了解第1季度和第2季度的情况。

     

    我知道此设备会在电流限制工作时重新启动切换。

    我的理解是否正确?


     


     

    -------------------

    [他们的关注点]

    例如,如果输入电压通过大负载瞬变达到约0.8V。

    然后,LM2623A在UVLO的作用下停止,无法从输入电压约0.8V处重新启动切换。

    因为LM2623A需要输入电压1.1V才能启动。

    -------------------

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    就像我在你的另一个e2e帖子中所说的那样,我仍在等待原设计师的回复。 根据您的输入电池状况以及负载瞬态状况,输入电压可能会被拉至很低的位置,并且设备可能会停止切换(需要设计师确认)。 但是,一旦负载瞬态终止,电池电压应恢复,设备可以重新启动。 如果大负载瞬变电压严重放电,输入蓄电池和蓄电池电压不能恢复到>1.1V,则无法保证重新起动。 请注意,1.1V是所需最小VIN级别的较高限值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您的回复。

    当您收到设计师提供的信息时,请与我联系。

    我的理解是,我想将如下所述。

      

     

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    你能告诉我这件事的进展吗?

    如果您能及时回复,我将不胜感激。

     

    尽管您有很多事情,但我很抱歉打扰您,但我希望您能考虑一下。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    首先,下面是一些背景信息:
    (1) VIN必须为1.1V加上二极管前倾,以保证启动。 如果使用肖特基二极管,则约为1.6V。
    (2) VDD电压必须在3V至5V之间,才能正常工作。 因此,如果输出电压在3至5V范围内,建议将其连接至输出电压。 是的,VDD的启动电压为1.1V,但需要升高。 请参阅数据表部分8.2 .2.4。
    (3)当VDD减少时,变频器可能会停止切换。

    现在回答您的问题:
    (1)当输入电压降至0.8V时,无论VDD和输出电压条件如何,转换器都可能停止切换。 我对一个EVM进行了测试,它在负载下以Vin = 1.0V的电压停止切换。 它可以在无负载下以低至0.6Vin的电压运行,与数据表EC表一致。
    (2) VDD为驱动器供电,极低的VDD可能无法成功打开FET,因此无法保证切换。 但是,IC内部没有实施VDD UV阈值。 它将继续切换,直至低于内部FET Vth。
    (3)在大负载瞬变期间,除非峰值电流限制跳闸,或者Vin和VDD被拉得过低,否则转换器将继续运行。
    (4)一旦停止切换,则需要Vin大于(1.1V+VF)才能重新启动。


    希望这能澄清问题。

    此致,
    有浩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您提供详细信息。

    我还有一些问题。

     

    --------

    [第三季度]

    请告诉我们LM2623A EVM的测量条件。

     

    <conditions (条件)>

    -VOUT=??V

    -带载=??A

    --------

     

    [第四季度]

    我们想知道低压启动时的电流限制。

    我了解,如果VDD高于1.1V,则在启动时,控制电路会持续切换N通道MOSFET,直至输出达到VDD 3V。

    那么,逐周期峰值电流限制功能是否正常?

    --------

     

    [问题5]

    如果我们可以在以下情况下使用此设备。

    然后,我们不必担心“VDD_ST=1.1V”。

    因此,LM2623工作(切换),除非VIN达到约0.8伏。

    我的理解是否正确?

     

    --------

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    [A3]我刚刚借用了一个与数据表原理图不同的EVM,并对其进行了修改,以便在您感兴趣的特定条件下进行测试(Vout =5V)。 当输入电压>2V时,负载可上升400mA。

    [A4]我们的设计人员测试了一个器件,并确认过热峰值电流限制大于>2.5A。 它验证数据表中公布的峰值电流限值为2.2A min。 而且,此峰值限制与输入电压无关。

    [A5]是的,您可以从VIN=0.8V开始,VDD的外部偏压为3.0V。 但是,您不能有太多负载。 以0.8V开始时,该板不能支持>50mA的电流。 有关加载能力与Vin的对比,请参阅数据表图7。

    谢谢!
    有浩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您的支持和响应。

    我将向客户报告此信息。

     

    此致,

    Kanemaru