大家好,
我们的客户想知道当VDD小于0.8V (VIN_OP)时LM2623ALD的行为。
如果您有任何信息,请告知我们。
[Q1]
如果VDD低于0.8V (VIN_OP),此设备是否停止切换?
[Q2]
在Q1情况下,如果VDD 上升至0.8V,此设备是否会在电流限制工作时重新启动切换?
此致,
Kanemaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Yousha-san,
感谢您提供信息。
据我们的客户称,会发生大负载瞬变,并且在其应用中可能会降低输入电压(约0.8V)。
因此,他们希望了解第1季度和第2季度的情况。
我知道此设备会在电流限制工作时重新启动切换。
我的理解是否正确?
-------------------
[他们的关注点]
例如,如果输入电压通过大负载瞬变达到约0.8V。
然后,LM2623A在UVLO的作用下停止,无法从输入电压约0.8V处重新启动切换。
因为LM2623A需要输入电压1.1V才能启动。
-------------------
非常感谢您的验证。
此致,
Kanemaru
你好,Yousha-san,
感谢您提供详细信息。
我还有一些问题。
--------
[第三季度]
请告诉我们LM2623A EVM的测量条件。
<conditions (条件)>
-VOUT=??V
-带载=??A
--------
[第四季度]
我们想知道低压启动时的电流限制。
我了解,如果VDD高于1.1V,则在启动时,控制电路会持续切换N通道MOSFET,直至输出达到VDD 3V。
那么,逐周期峰值电流限制功能是否正常?
--------
[问题5]
如果我们可以在以下情况下使用此设备。
然后,我们不必担心“VDD_ST=1.1V”。
因此,LM2623工作(切换),除非VIN达到约0.8伏。
我的理解是否正确?
--------
此致,
Kanemaru