This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4526万:电压反馈点和输出之间的最短轨迹

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574901/tps54526-shortest-trace-between-voltage-feedback-point-and-output

部件号:TPS5.4526万

尊敬的团队:

我们在 设计中使用TPS5.4526万WP,我已经阅读了一句话“电压反馈回路应尽可能短,最好带接地屏蔽”。

但在我们的设计中,我们通过平面连接,而不是通过轨迹连接,对吗?

此致,

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能没问题。  只要平面中没有电流导致偏移(如负载电流)。

    如果平面距离SW节点足够远,以便不会接收交换机噪音。 (或系统发出的任何其它噪音)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    平面正常,但正如我们所知,电压反馈(VO)是小电流,但重要的敏感 信号, 因此建议不要太宽, 更容易耦合噪音,因此必须远离切换噪音(SW point,VBST甚至SW Net VIas...以及主板上的其它一些高频噪音 )。

    巴西,

    玉昌