This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:CCM DCM操作

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM, LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574571/lm5175-ccm-dcm-operation

部件号:LM5175
在“线程: LM5116LM2.5119万”中讨论的其他部件

你(们)好

我们在LM5175EVM上发现了一些现象。  您能否就以下问题向我提供任何建议?

1.在以下波形中,SW1和SW2同时切换。

  我不理解为什么两个SW节点都是同步的。 这是否正常操作?

  

2.当模式引脚连接到VCC时,我们发现启动后会产生一些混响电流。 (CCM)

  但是,DCM模式下不会出现反向电流。 是否存在出现反向电流的情况?

3.据我了解,即使负载电流为零,二极管仿真模式也不会在CCM模式下运行。

  是这样吗?

4.关于DEM的阈值,数据表中提到二极管仿真在电感器电流达到零时工作。

 此设备如何检测电感器电流?  (CS pin?)

   

5. 如果此设备检测到SW节点电压,是否还有SW节点电压的阈值?

   例如,LM5116在数据表上具有SW零叉的阈值。

   

如果您有任何疑问,请告诉我。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    让我更正我的上述问题。
    关于问题5,所附的规格不是LM5116。 即LM2.5119万。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    我们已将问题1的答案发送到电子邮件链中。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    您是否可以共享您看到反向电流的条件? 示波器图解会更好。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Hamamoto-san:

    我认为问题很长,涉及很多方面。 理想情况下,应将这些答案分开,以便更有针对性地为更广泛的受众提供帮助。

    此致