This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6850-Q1:过冲。

Guru**** 2330830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574869/tps7b6850-q1-over-shoot

部件号:TPS7B6850-Q1

您好~使用TPS7B6850-Q1的客户在循环开-关测试期间发生过冲故障。

与附加的波形一样,在关闭输入电压并再次打开后,输出电压未完全放电并再次打开。

当时,输出导轨中大约发生2V过冲。

您是否会解释为什么会发生这种情况以及如何解决此超调?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    此过冲似乎是对Vin在短时间内从0V变为14V的线路瞬态的响应。 如果您降低转换速率或减小瞬态的幅度,则所产生的过冲将会减小。 额外的电容也会降低响应的幅度;但是,额外的电容会增加瞬态响应的持续时间。

    非常恭敬,
    Ryan