This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:较新的设备?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574782/ref200-newer-device

部件号:REF200

大家好,

我们正在研究一个3线RTD信号调节电路。 我们希望使用类似于以下电路的设备,将REF200用于双激励电流源,并在输出上使用仪表放大器。 我们想知道是否有新的IC可以使用,因为它看起来像是REF200已经有17年的历史了。 欢迎使用任何其他推荐的拓扑或IC解决方案。

谢谢!

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nabeel,

    如果您正在寻找单端输出,REF200仍然是一个很好的方法。 TIPD193 参考设计介绍了此系统的工作方式以及如何计算适当的组件值。 参考设计页面还包含设计文件,包括用于验证的TINA模拟。  

    但是,如果ADC具有足够的差动输出可用输入,比率计方法可能会使您获得更好的精度。 下面 一份介绍该实施的文件。  

    此致,Diego