请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.217万 尊敬的*:
我们希望使用 TPS6.217万来生成不同的电源电压(例如1.1V,1.2V,1.3V,1.8V,2.8V, 2.9V,3.3V ...)。
由于TPS6.217万具有内部CFF,因此我们要计算内部CFF的反馈电阻。
在第 3页和第4页的文档slva466中,有一种计算方法,但我们必须测量FCO,它对于不同的输出电压是不同的?
在您的示例中,输出电压3.3V的FCO 为30kHz。
我是否可以模拟FCO以获得其它输出电压,或者是否也可以获得FCO=30 kHz以获得输出电压=1.2V?
此致。