This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:关于使用LM5021的负载检测电源设备测试板的值的问题。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573094/lm5021-the-question-about-the-value-of-test-board-of-load-detecting-power-supply-by-using-lm5021

部件号:LM5021

您好,

我想通过 使用LM5021询问有关"负载检测电源"测试板的问题。

在BOM中,我无法在 任何电子元件分销商及其数据表中找到变压器"T1"!

所以我想问T1的值!

例如:初级侧电感。回转比...

 越详细越好。

Thx a lot ~!m (_) m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户484.385万,

     我使用LM5021找到的"负载检测电源"设计记录在以下位置: http://www.ti.com/lit/ug/snvu106/snvu106.pdf

    这是否与您正在询问的相同? 请注意,在此设计中,变压器的参考指示符为T100。 我已在BOM上搜索此变压器的部件号Pulse PA2685NL。 这似乎是 Pulse Electronics的特殊订购部件。 根据用户指南,变压器偏置绕组和次级绕组之间的回转比为2.5 :1。 我建议联系Pulse Electronics咨询此部件号。

    我还会在内部跟进以了解此信息,但这可能需要几天时间才能解决,因为设计是很久以前的样子。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇!!!这是一个快速的回应。
    正是这样,我正在询问它!
    我想知道初级变压器与辅助绕组回转比。
    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题~

    我想询问 R109的值,如下所示

    为了实现LM5021,我模拟了状态电路。

    但LM5021的输入电压始终低于20 (V)

    10.0Meg是否太大以至于Q101无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5021的最大启动电流为25 uA,这会在R103 (200 k)上下降最大5 V。 Q101 (FMMT458)在这些电流水平下,最小HFE为100,因此基准电流为0.25 uA,这将使~Ω 2.5 V在R109 (10 M)上下降。 因此,输入电压必须至少为(23 + 5 + 0.7 + 2.5)=~31 V,才能将C103充电至23 V最大启动电平。 当然,可用充电电流非常小,因此将C103充电到起始电平需要很长时间。

    在您的型号中,检查Q101的HFE,如果它过低,将限制充电电流并阻止启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard Keogh
    感谢您的帮助!!

    我可以询问您有关R102(1M)和R103(200k)值的选择吗?
    再次感谢您~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R102 (1M)+R103 (200k)是否 受图2中所示的Ivin (操作电源电流)限制?

    图1. FMMT458'datasheet

    图2.LM5021的数据表

    Q101 ( FMMT458)的连续集电极电流为225 (mA)。

    LM5021的Ivin (工作电源电流)为2.5 (mA)。

    因此,通过R103 (200k)的限流必须小于2.5 (mA)。

    R102 (1M)+R103 (200k)>= 240V/2.5mA = 96k

    我认为我的观点是错误的, 我不知道为什么R102的值是1万,R103的值是20万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R102和R103值有些随意。

    它们用于限制Q101中的功耗,并防止其受到过压,特别是在故障条件下。 如果VIN针脚对地短路,R103将限制发射器电流至低电平,但高于LM5021启动电流,以使其启动(因为在启动过程中VIN上限看起来会很短)。

    R102在VIN对地短路等故障条件下会降低大量电压,这会限制Q101上的电压。

    Q101电路只需要在最初将VIN上限充电至起始电平-它不需要提供VIN针脚运行电流。 启动后,VIN偏置电流由变压器辅助绕组通过D101和R108供电。


    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Bernard Keogh"]

    它们用于限制Q101中的功耗,并防止其受到过压,特别是在故障条件下。 如果VIN针脚对地短路,R103将发射器电流限制为低电平,但高于启动电流,以使其启动(因为在启动过程中VIN上限看起来会很短)。

    [/引述]

     如果VIN针脚对GND短路,我 认为  发射器/收集器电流可受R102 (1M)的限制,而不是R103。

    例如:240V/1M=240uA

    您能解释一下为什么该电路需要R103 (200k)的更多详细信息吗?

    谢谢m (_) m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我前面所说,数值的选择有些随意-如果没有R103,启动电路也会工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!