This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7761万:关于输入电压和输出电压的LM2.7761万规范

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574798/lm27761-lm27761-specification-about-vin-and-vout

部件号:LM2.7761万

团队成员,您好!

我使用LM2.7761万设计为以下电压
VIN = 5.0V,输出电压=-5.0V
所以我发现以下噪音不仅仅是开关的噪音。  这种Noize电平 几乎为70mV。
如果我将输入电压设置为5.1V,则此噪音消失。 因此我认为输入电压应高于5.1V。

我的问题如下。  
  我至少应该提高多少Vin电压?

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-san

    LDO需要有余量才能正常运行。 您可以使用以下公式估计所需的输入电压:

    VIN = ABS (Vout)+ R_CP*I_OUT + VLDO


    位置

    r_cp是充油泵的输出电阻(典型电阻为2.5欧姆,请参阅第1页的数据表)

    VLDO是LDO压降电压(取决于输出电流,请参阅数据表图12)

    例如,输出电压=-5V,输出电流= 100mA

    VIN = 5.0V + 2.5ohm*0.1A + 25mV = 5.275V

    此致,

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha-san

    谢谢你。 这种公式非常方便。

    此致,
    Akihisa Tamazaki