大家好
让客户访问inquirye2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_LM5050_5F00_Ideal.pdf ,了解输出上的泄漏电流过大。
我正在我们的一款新产品的多个电路中使用LM5050 (理想二极管控制器),并且发现了无法解释的泄漏电流,我认为这些泄漏电流与控制器有关。
理想的二极管位于可变输出电源的正极支脚中(请参阅随附的)。 其目的是阻止输出导线上的较高电压。
我正在从独立的8V电源操作LM5050 Vs引脚,以便能够在输入上降至1V并降低偏置电流。
当我尝试通过47k电阻器将输出拉至24V时,我注意到理想的二极管的功率大约为300uA。
数据表说明了输入引脚和输出引脚在理想的非工作条件下的预期电流。 条件是Vin与Vs关联,Vout = Vin - 100mV且门打开。
在正常条件下,Vout =输入电压-25mV和Vs In通常与输出电压相连。 在我的案例中,Vs由8V电源供电,门通常连接到FET。
您是否知道在正常工作条件下(对于Vin = 2V和5V)以及外部提供的Vs,Iin和Iout的预期电流是多少
此外,客户已在几个板上确认了这一点。
此致
Jeff Coletti