This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5132万:当IPOS =80mA时LDO输出电容器的最小值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573721/tps65132-ldo-output-capacitor-minimum-value-when-ipos-80ma

部件号:TPS6.5132万

大家好,团队

我正在阅读TPS6.5132万数据表,但当iPos=80mA时,输出电容器(LDO)的最小值有些混乱。

在第37页中,它指示80mA的最小值为4.7uF,40mA应用的最小值相同:

但在原理图(第36页)中,它使用10uF:

您能否帮助确认80mA的4.7uF最低CPO是否正确? 或者最小值应为10uF。 将10uF最小值设为4.7uF可能是错误的。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    董申您好,

    '最小陶瓷输出电容器'的描述是指电容器的有效电容。 陶瓷电容器的电容随施加的电压(直流偏压)而降低。

    原理图中对电容器的描述是指电容器的标称值。

    下图显示了推荐电容器的特性,您可以看到它是一个10-UF电容器,但5.4 V时的有效电容在5.4 UF (最低要求的4.7 UF)范围内

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ilona

    感谢您的回复。

    我了解DC偏压效应。 但我认为,如果数据表没有提到应考虑DC偏压效应的最小值,我们可以直接使用最小值。 例如,在数据表第37页的同一章节中,9.2 1.3 输出电容器选择(升压转换器)告诉我们,2.2 的最小值为10uF,而我们在第36页上的原理图 直接使用C210uF电容器,而不考虑直流偏压效应。

    请再次确认,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董某:

    LDO (VPOS)输出电容器的最小值在40mA模式和80mA模式下相同。
    建议使用10uF电容器来实现较高电流应用的瞬态性能,但最小值仍为4.7uF。

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特

    感谢您的回复。

    总之,对于80mA应用,LDO VPOS C3的最小值为4.7uF,我们使用10uF来获得更高的性能;而升压Vreg C2的最小值为10uF,因此我们使用10uF,无需考虑直流偏压效应。 这一结论是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董某:

    您始终需要牢记直流偏置效应,因为这种效应在不同的陶瓷电容器上是不同的。 特别是在使用小尺寸时,可能会很糟糕,从而导致开关模式转换器不稳定。

    TPS6.5132万系列针对这种影响相对稳定,但我们建议使用电容与EVM上使用的电容相似的电容器。

    此致,
    布里吉特