This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:热滞后和试验偏移的定义和条件

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573749/ref2025-definition-and-conditions-for-thermal-hysteresis-and-trial-to-trial-offsets

部件号:REF2025

您好,

我们在测试固定装置中使用REF2025,该固定装置在测试过程中进行温度循环。  使用高精度DMM测量测试夹具电压基准,然后拆下夹具,温度循环数次,再重新测量电压基准。  此过程可能重复多次。  我们的"热循环"定义为仅25C -> 50C -> 25C。

在50,60和70个周期后测量给定夹具的参考电压显示电压偏移高达200uV。  这正是长期稳定性和热滞后数字的相关信息,但我们没有在接近1000小时的任何地方运行它,我们的温度周期比数据表参考要窄得多。  我们正在尝试确定我们是否仅观察到零件的预期行为,或者是否观察到意外行为,这可能是由于我们的夹具或测量中的其他错误造成的。

看一下REF2025的数据表,我不确定定义的热循环行为应该是什么。  具体而言:

一个热循环定义为25C ->-40C -> 125C -> 25C。  单个周期的结果显示约为60ppm。  在数据表的特性部分中,"循环2"被列为偏移量为35ppm。

问题1:第二个热滞后是参照标称2.5V还是参照第一个周期电压(即2.5V+35ppm或2.5.0015万V+35ppm)定义的

问题2:热滞后最终是否稳定下来?  那么,在100个温度周期之后,每个周期的结果是否独立于最后一个周期(即不管最后一个点,仍然是2.5V +/- 60ppm),还是稳定在特定偏移(即周期100是周期99的+/- 1 ppm)?

非常感谢您的参与和考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    200uV在2.5V时约为80ppm。 如果您查看下面的图43,从 REF20xx 数据表中,热滞后可高达100ppm (不保证)。 60ppm和35ppm值是典型值,而不是最大值。  

    第一个热循环期间的滞后通常高于随后的循环,因此为60ppm和35ppm值。 35ppm变化是根据25C (2.5V +/- 0.05 %)时的原始起始值计算得出的,也可应用于第100个周期。 换言之,每个周期都独立于上一个周期,并且可能比上一个周期更高。  

    热滞后的特征为-40C至125C,以涵盖极端情况,但滞后变异不一定是线性的。 这意味着,即使范围可能较小,变量也可能不会。  

    此致,Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您提供信息。 要添加到此问题:

    什么构成"热循环"? 如果滞后在-40至125C的温度范围内是非线性的,那么它是否在室温波动(即增加1摄氏度,然后再降低到开始)的预期范围内,以引起偏移? 如果是,偏移量有多大?

    答案是否是指定的最大温度漂移堆叠?
    即,数据表列出了8ppm/degC最大值 那么,从25C到26C的温度将是+/-8ppm,然后再回到8ppm/degC的最高温度? 这里的正确分析是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    滞后确实可以与温度系数堆叠;因此,当温度升高1C时,由于温度系数,输出电压可能会移动8ppm,而由于滞后,在返回的途中无法恢复全部8ppm。  

    但如前所述,每个滞后都与初始条件相关。 热滞后的影响要比温度系数小得多,因为温度系数超过165C范围,可导致高达1320ppm的变化。  

    此致,Diego