This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万EVM-795:Bqstudio警告提示符

Guru**** 2373570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574288/bq35100evm-795-bqstudio-warning-prompt

部件号:BQ3.51万EVM-795
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ3.51万

运行bqv Studio 1.3 .................54并选择“0100_1_02-bq35100.bqz”3.51万”作为目标,会提示我读“The detected device is not compatible with this application!(检测到的设备与此应用程序不兼容!)” 某些操作可能导致设备永久失去通信并进入无法恢复的状态。 继续操作风险自负。 选择确定以继续,取消或关闭应用程序。"。 这让我感到困惑,主板不受支持吗? 在 评估模块用户指南(图2)上,屏幕截图显示1.3 v.53和bq3.51万 0100_1_01作为器件(我的bqstudio版本中未列出)。 是否可以下载软件的旧版本?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否确保将EVM连接到电池或电源,作为bq3.51万器件的电源?
    您可能会看到此警告消息,因为您的EVM (bq3.51万)未通电,在检查尝试重新启动bqStduuio之后,希望会解决该问题。
    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vasileios。

    请转至bq3.51万下面的固件链接并下载它。

    当您运行该文件时,它将解压缩一堆文件。 查找bqz文件,然后复制该文件并将其放在“C:\ti\BatteryManagementStudio\config" bqstudio的文件夹中。 这将允许bqstudio自动检测量表。

    谢谢

    Onyx