This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34Z100-G1:充电时出现问题。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573513/linux-bq34z100-g1-problem-while-charging

部件号:BQ34Z100-G1

工具/软件:Linux

大家好,

问候!!!

我正在使用 带有AM335x定制板的BQ34Z100-G1。

我完成了校准,之后我能够在0x02/0x03寄存器处获得电池百分比。

我使用是7.4V,3000mAh电池...当我为电池充电时,一段时间后它直接显示为100 (0x64)。  

在此处记录发布:

bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:84------- >
bq34:电池容量:85----------- >
bq34:电池容量:87----------- >
bq34:电池容量:88------- >
bq34:电池容量:89------- >
bq34:电池容量:90----------- >
bq34:电池容量:91------- >
bq34:电池容量:91------- >
bq34:电池容量:92----------- >
bq34:电池容量:93----------- >
bq34:电池容量:93----------- >
bq34:电池容量:94----------- >
bq34:电池容量:95------- >
bq34:电池容量:95------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:97----------- >
bq34:电池容量:100------- >

上面的一个是我所面对的一个问题。上次它是从85 % 直接去100 % 的。

在此,我将附加battery.gg.csv文件以供参考。

是否有任何机构曾经遇到过这个问题...

请帮助我找出可能的原因?

感谢您的宝贵时间和帮助。

e2e.ti.com/.../battery.gg.csv.txt

此致,
Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    •  多芯电池的一个可能原因是  不同电池之间的不平衡。
    • 检查这种情况的一种方法是使用单芯电池来检查是否也发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    感谢您的快速回复。

    我目前只有多芯电池。

    您是否可以在BQStduio工具中共享要更改的最低必需参数。

    以下是电池详细信息。

       锂聚合物电池

      7.4V,3000mAh

    我还在附加 电池电路的快照。

    此致,

    Bhaskar