工具/软件:Linux
大家好,
问候!!!
我正在使用 带有AM335x定制板的BQ34Z100-G1。
我完成了校准,之后我能够在0x02/0x03寄存器处获得电池百分比。
我使用的是7.4V,3000mAh电池...当我为电池充电时,一段时间后它直接显示为100 (0x64)。
在此处记录发布:
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:83------- >
bq34:电池容量:84------- >
bq34:电池容量:85----------- >
bq34:电池容量:87----------- >
bq34:电池容量:88------- >
bq34:电池容量:89------- >
bq34:电池容量:90----------- >
bq34:电池容量:91------- >
bq34:电池容量:91------- >
bq34:电池容量:92----------- >
bq34:电池容量:93----------- >
bq34:电池容量:93----------- >
bq34:电池容量:94----------- >
bq34:电池容量:95------- >
bq34:电池容量:95------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:96------- >
bq34:电池容量:97----------- >
bq34:电池容量:100------- >
上面的一个是我所面对的一个问题。上次它是从85 % 直接去100 % 的。
在此,我将附加battery.gg.csv文件以供参考。
是否有任何机构曾经遇到过这个问题...
请帮助我找出可能的原因?
感谢您的宝贵时间和帮助。
e2e.ti.com/.../battery.gg.csv.txt
此致,
Bhaskar