This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623ALD -关于输出电容器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571959/lm2623-lm2623ald---about-output-capacitor

部件号:LM2623

大家好,

 

根据数据表,100uF的钽电容器用于输出电容器。

但是,我们的客户希望使用220uF x 4的陶瓷电容器作为输出电容器。

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[条件]

VIN=0.8V至6.2V

输出电压=6.3V至6.5V

Iout =待定

cout = 220uF x 4 (陶瓷电容器)

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于单个部件提供的大电容,因此使用了钽电容器。  您的客户可以使用您提到的陶瓷电容器。  只需注意所选陶瓷电容器的电压系数,并确保输出电压下的有效电容足以满足输出波纹要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您提供信息。

    我有三个问题。

     

    [Q1]

    我知道此设备在输出电压达到阈值(高于VOUT * 0.6 % (典型值))时开始切换。

    请告诉我们您是否有此阈值的最小值和最大值?


     

    [Q2]

    另一方面,他们认为他们使用的电解电容器为470uF。

    如果您有任何疑虑,请告知我们。

    我应该注意哪种系数?

     

    [第三季度]

    我猜LM2623就像纹波调节器。

    因此,我知道输出电压不可能振荡。

    (无需确认波德图解。)

    我的理解是否正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,
    不用客气。 我仍在等待原设计师的回复,但我可以在这里回答您的问题。

    [A1]下限阈值作为VFB参数在数据表中给出。 数据表中未给出较高的阈值限制。 数据可能存在,也可能不存在,但我认为滞后是设计所保证的。

    使用升压的最重要目标是获得足够高的电压以使负载工作。 观察图8,您可以看出Vout位于两个阈值之间的中间位置。 也就是说,输出电压设置始终比VFB,RF1和RF2设置稍高。

    [A2]他们可以使用电解电容器,但我建议并行添加一些陶瓷电容器以进行波纹衰减。 电解电容器的主要问题是ESR,波纹电流能力和工作频率范围。

    [A3]你是对的。 控制器以跳过周期运行。 它相当于"滞后"模式,在两个边界之间操作输出电压,并且自然稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    感谢您的及时回复。

     

    [Q1]

    当您收到设计师提供的信息时,请与我联系。

     

    [第二季度和第三季度]

    我理解。 非常感谢。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yousha-san,

     

    你能告诉我这件事的进展吗?

    如果您能及时回复,我将不胜感激。

     

    尽管您有很多事情,但我很抱歉打扰您,但我希望您能考虑一下。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideo-san,

    还没有。  希望我能尽快得到答案。

    此致,

    有浩