我正在使用带有3400mAH锂离子电池的BQ2.7441万-G1A。 蓄电池驱动一个LED,当蓄电池充满电时,此LED大约消耗3安培,当蓄电池处于2.9 电压时,其最终电流为400mA。 我 根据 快速入门指南设置参数:
设计能力= 3400
设计能量3400 * 3.7 = 1.258万
端接电压=2900
锥度速率= 3400 /(.1 x 100mV)= 340
我相信这些都已准备好,因为我可以在稍后时间再阅读这些内容。
当电池充满电时,我可以读回充满电的容量和剩余的容量,它们看起来是合理的。
当我放电时,剩余容量开始按规定下降。 但是,我的问题是,它太早达到零。 如果我的放电周期需要100分钟,剩余容量将在75 - 80分钟左右降至零。 它不会逐渐下降,从350毫安时突然变成零。 此时蓄电池上仍有3.1 电压。
在运行了十几个充电放电周期后,问题并不会更好,实际上似乎更糟。
问题:
1. 我是否做了明显的错误?
2. 其他人有没有看过这种情况?
3. 我看了其他人的代码,他在我之前处理过这个问题,他正在用基于黄金单元格的数字来设置R_a0表。 无论我是否设置这些数字,我都会遇到问题。
4. 我是否必须设置其他重要参数?
5. 此部分是否有勘误表? 我能有一个旧版本吗?
谢谢!