This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:剩余容量过早变为零

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573113/bq27441-g1-remaining-capacity-goes-to-zero-prematurely

部件号:BQ2.7441万-G1

我正在使用带有3400mAH锂离子电池的BQ2.7441万-G1A。    蓄电池驱动一个LED,当蓄电池充满电时,此LED大约消耗3安培,当蓄电池处于2.9 电压时,其最终电流为400mA。    我 根据 快速入门指南设置参数:

设计能力= 3400

设计能量3400 * 3.7 = 1.258万

端接电压=2900

锥度速率= 3400 /(.1 x 100mV)= 340

 

我相信这些都已准备好,因为我可以在稍后时间再阅读这些内容。

当电池充满电时,我可以读回充满电的容量和剩余的容量,它们看起来是合理的。

当我放电时,剩余容量开始按规定下降。  但是,我的问题是,它太早达到零。    如果我的放电周期需要100分钟,剩余容量将在75 - 80分钟左右降至零。    它不会逐渐下降,从350毫安时突然变成零。   此时蓄电池上仍有3.1 电压。

在运行了十几个充电放电周期后,问题并不会更好,实际上似乎更糟。

问题:

1.      我是否做了明显的错误?

2.      其他人有没有看过这种情况?

3.      我看了其他人的代码,他在我之前处理过这个问题,他正在用基于黄金单元格的数字来设置R_a0表。    无论我是否设置这些数字,我都会遇到问题。

4.      我是否必须设置其他重要参数?

5.      此部分是否有勘误表?    我能有一个旧版本吗?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    RM和FCC的不准确性可能是由不正确的OCV,Qmax和Ra表的取消更新或 温度变化较大引起的。

    首先,bq2.7441万是固定的趋化ID IC,确保选择正确的趋化ID。 对于bq2.7441万,不同的chemID可能对不同的终端电压做出响应。

    然后,进行自学循环以确保Qmax和Ra表已更新,检查您的更新状态注册。

    希望这对您有所帮助。 谢谢。

    此致,

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sammi:

    感谢您的快速回复。

     “不正确的OCV”是什么意思?      您是指BQ芯片未准确测量OCV还是电池未输出正确的OCV?

    我检查了电池的化学成分,它是LiCoO2。

    我没有进行任何自学或设置Qmax和Ra。   在哪里可以找到如何执行此操作的确切过程?    我可以使用我的主板吗?还是必须获得评估主板?

    我只设置设计容量,设计能量,终止电压和锥率。   使用这4种设置时,仪表是否应该有足够的信息来学习?  它需要多少个充电-放电周期?   我跑了大约12次,似乎越来越差,没有更好。

     在温度方面,芯片靠近负载, 并且会变得很热。 这可能是问题吗?

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

     bq2.7441万-G1A对   具有4.2V最大充电电压的典型LiCoO2单元的型号使用内置表(OCV,阻抗)。  如果您的细胞不是很匹配(LiCoCO2化学并不一定能保证良好匹 配),那么测量仪使用(不匹配)模型运行的模拟可能会导致您所观察到的错误。

    符合条件的充电/放电 周期将调整阻抗表(随着时间的推移),以更好地匹配您的实际电池(它也将根据您电池的老化进行调整),但如果OCV表不是很匹配,则精度可以永久关闭。

    合格周期包括最低充电/放电量和放松时间。 如果您的应用定期对电池进行放电和充电(并给它放松的时间),则学习是自动的。 理想的周期描述如下:  请注意,您的应用程序不必完成本文档中的整个学习周期。 默认配置将使仪表更新其阻抗表和化学容量,周期更短。

    如果您对电池充电/放松/放电/放松/充电/放松...,您可以使用您的电路板自动完成学习周期。 请确保您的应用程序将电池(电流<退出电流)松弛约一小时,并确保从100 % 向0 % SOC为电池充电和放电。

    它将在每个周期后更新其模型参数-您不需要12个或更多。 该量表使用过滤器来确保模型参数不会跳转,因此,如果初始设置(例如设计能力)大幅关闭,可能需要几个周期。

    温度将影响结果。 仪表运行模拟以确定剩余容量(和SOC)。 温度是影响模拟的一个参数。 如果温度传感器报告的温度高于电池单元的温度,则仪表将高估剩余容量,如果实际电池单元电压明显 低于终端电压(因为电池单元温度较低),则仪表将使剩余容量跳至0mAh。