请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ3.411万EVM-796 主题中讨论的其他部件:BQ3.411万,, EV2400,BQSTUDIO
您好,
大约一个月前我订购了BQ3.411万EVM-796以及EV2400接口模块。 我收到了BQ3.411万评估板,但没有收到EV2400,而且我被告知EV2400只能在两个月内发货,即使它在TI网站上显示为“有货”。
BQ3.411万EVM-796页面仅涉及EV2400。 我的问题是:我是否可以订购EV2300以更快地获得它? EV2300是否可与bqStudio和bq3.411万评估板一起使用?
谢谢!
弗雷德