This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:是否与EV2300 (而不是EV2400)兼容?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574096/bq34110evm-796-is-is-compatible-with-ev2300-instead-of-ev2400

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQ3.411万,, EV2400,BQSTUDIO

您好,

大约一个月前我订购了BQ3.411万EVM-796以及EV2400接口模块。 我收到了BQ3.411万评估板,但没有收到EV2400,而且我被告知EV2400只能在两个月内发货,即使它在TI网站上显示为“有货”。

 BQ3.411万EVM-796页面仅涉及EV2400。 我的问题是:我是否可以订购EV2300以更快地获得它? EV2300是否可与bqStudio和bq3.411万评估板一起使用?

谢谢!

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2300可与bq3.411万配合使用。 我们有一些用户报告说它不能与他们的计算机配合使用。 此外,设备还需要安装v 3.1 m 或v3.1r固件,我不确定仓库中的所有设备是否都有这些版本。 升级固件需要两个EV2300s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,最安全的方法是等待发货。 谢谢你。

    您可能不是问的人,但EV2400不应该在商品页面上显示为"缺货"而不是"有货"? 两个月的配送时间,而不是1-3天,这是一个很大的差异。
    www.ti.com/.../EV2400