This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.361万:未按预期运行

Guru**** 2526170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572032/lmr23610-not-functioning-as-expected

部件号:LMR2.361万

我在 一个项目中实施了这个简单的开关调节器电路,输出设置为5V。

接通电源时,输出电压约 为2V,Vcc (引脚3) 测量电压约为3.7V ,VFB约为0.5V。 反馈电阻器为RtoP: 88.7k和Rbot:22.1k。

本 电子邮件附有示意图,布局和推荐的Web Bench解决方案,供您参考。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的反馈电压VFB似乎不正确。 您的设计是否有原理图/布局?  
    示波器上是否也有开关波形?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色:24V输入,蓝色:输出电压

    黄色: SW节点 响应

    蓝色: VCC响应

    你好,David,Pete和Arief,

    我想添加一些在示波器上捕获的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    似乎您的REG 5V迹线就在开关节点的正下方,我会切断此迹线并将连接路由到顶部反馈电阻器离开(RFBT)。 与电感器连接。  

    谢谢

    -Arief