This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7621万-G1:BQ2.7621万-G1仪表应用问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573811/bq27621-g1-bq27621-g1-gauge-application-question

部件号:BQ2.7621万-G1

您好,先生,

目前我的电池组拓扑是1S4P,因为我知道TI有阻抗跟踪技术解决方案来改善电池Qmax问题。

我在我的系统中调查了BQ2.7621万-G1设计,但有一些问题需要您帮助并评论此案例。

1. BQ2.7621万-G1是Impedance Track技术?

2. 1S4P蓄电池应该是同等的1个电池组,这样我就不会担心每个蓄电池的阻抗,对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,感谢您在设计中考虑TI部件,bq2.7621万-G1不使用Impedance Track技术(IT)进行电池测量,而是使用动态电压相关性(DVC)技术,对于使用(IT)技术的气体计量器,请查看以下链接。 由于您的电池组为1S4P,请确保选择一个能够支持您的电池组的最大容量(4 X单芯电池容量), 您还可以参考您为参考设计和应用程序选择的任何(IT)量表上的(工具和软件)选项卡,这些设计和应用程序可能会被纳入您自己的设计中。

    www.ti.com/.../battery-fuel-gauge-products.page 单元格;单个单元格&P351=IT (高精度)

    请随时发表您可能有的任何问题。
    最佳,
    Haidar