This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4401万:bq2.4401万/BAT引脚允许在没有VCC的情况下提供电池电压?

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573559/bq24401-bq24401-bat-pin-allow-battery-voltage-without-vcc

部件号:BQ2.4401万

您好,

我知道BAT针脚连接到电池,因此在未连接交流适配器的情况下,蓄电池电压施加到BAT针脚,但我相信没有问题。 但是,BAT针脚的ABS最大值为 VCC,这是不正确的。 您能否确认BAT针脚的实际ABS最大值?

此致,

Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BAT引脚具有输出电压的电阻分压器。 因此,BAT针脚电压应低于VCC电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    现在我要说的是没有DC输入的情况。 我认为VCC引脚上有无输入电压,因为有阻断二极管(所附原理图中的D4)。 因此BAT针脚电压应高于VCC电压。 我的理解是否不正确?

    此致,

    Sonoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有输入源且VCC为零伏。 BAT上有一个连接到蓄电池的电阻分压器。 BAT针脚电压高于VCC。

    原始问题是"您能否确认BAT针脚的实际ABS最大值?"  

    根据数据表, BAT引脚 在  Vcc_abs_max-1.5V时是安全的。 大约为5.5V。