This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:我们希望使用具有增压功能的BQ2.461万电池充电器。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573538/bq24610-we-want-to-use-the-bq24610-battery-charger-with-a-boost

部件号:BQ2.461万

大家好,

我的客户想要使用BQ2.461万为电池充电。 我们希望使用升压转换器将 蓄电池电压提升至12伏。 蓄电池充电器示意图如下。  他们希望检查解决方案是否正常。 在我看来,解决方案是可以的,我们可以在这里删除PFET。 你有什么建议吗? 谢谢你。 巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    您能否向我展示客户想要做什么的方框图? 如果系统由蓄电池增压至12伏,则可以断开BATDRV FET。 在适配器和电池之间的过渡期间,可能会有一些停机时间,因为电池与系统之间没有直接连接。

    此致,
    Steven