This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:DRV_EN_Split_FET (0x66[2])

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573014/lp8860-q1-drv_en_split_fet-0x66-2

部件号:LP8860-Q1

您好,

我不知道我们应该如何选择寄存器DRV_EN_Split_FET (0x66[2])的开/关。  

是否有"大尺寸FET"的参考?

此问题与以下线程相关。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    我将把这个主题从汽车论坛移到LED论坛。 此设备受LED团队支持,他们应该能够从LED论坛更好地回答此问题。

    此致,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当分辨率和低亮度(<1/16亮度级别)下的精度非常关键时,可以选择小FET。

    使用大FET可能会在极低的亮度级别导致一些噪音或波动。

    这是您之前询问过的E2E链接。

    LP8860/亮度波动

    小FET的一个缺点是,在小FET和大FET之间的过渡点可能会有一个微小的步进,这在大多数情况下都是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung-san,

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    数据表显示"自动缩放可提高输出的准确性

    电流低于全电流刻度的1/16。'

    全电流标度是否表示DRV_LED_CURRENT_Scale[2:0]的设置值?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件回复