This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:UV故障-重新启动计数

Guru**** 2460240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573008/ucd9090-uv-fault---restart-count

部件号:UCD9090

我们正在尝试实施故障响应条件。

1.我们启用了短时脉冲波形干扰滤波器,并将电压故障最大时间设置为0.8毫秒

2.用于响应,仅针对OV和UV故障,带关闭和关闭延时。

3.对于重新启动,我们计划重新启动多次(至少5次)

我们可以为OV故障条件设置5次重新启动,但对于UV故障条件,我们只能设置1次。  

是否可以为UV故障设置超过1次? 我认为数据表不会专门针对UV故障重启情况提供任何建议。

可能我错过了。

请 帮助我们解决此问题。

此致,

费利克斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将UV故障设置为重新启动5次。 UV故障和OV故障具有单独的故障响应设置。 如果滑轨无法启动,您可以检查是否存在任何未满足顺序依赖的情况,例如等待另一个滑轨首先开启,或发出GPI信号。

    此致,

    志远

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,

    感谢您对查询的回复。

    我们无法增加UV故障重启的计数。 请参阅随附的快照。

    但是对于OV,我们可以将计数增加到14。

    此致,

    费利克斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设备达到调节之前,无法检测到UV故障,否则导轨最初将无法打开。

    这意味着每个UV条件都是一个独特的事件,因为滑轨在发生之前就已经进行了调节,这就是您在 一次重试后无法设置UV重启的原因。

    若要处理紫外线照射后导轨无法启动的情况,您需要使用ton_MAX_FAULT_LIMIT (在 GUI中打开延时设置下列为最大开启)。  这将设置轨预期在调节范围内之前允许的最大时间量,如果超过此时间,则会声明故障,并且单独的故障响应处理此情况(具有不同的名称,Time on Max)。  最大时间可设置为多次触发。