This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100技术参考中的信息与观察到的行为不一致

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573126/bq78z100-information-in-bq78z100-technical-reference-does-not-align-with-observed-behavior

部件号:BQ78Z100
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

我发现slub63a技术参考和观察到的行为之间存在不一致:

1.第66页:AltManufacturerAccess() 0x0011睡眠模式。  文档说明当睡眠"激活"时,一个操作是"关闭DSG FET"。  我们的硬件工程师测量了放电FET门,并观察到即使在仪表进入睡眠状态时禁用CHG FET,DSG FET也始终启用。

2.第88页14.2 章节2-容量增益范围:"2.98E+004至 1.19E+006"。  但是,bqstudio只接受最大为37的值,并且具有1.036 的默认值。

是否会对slub63进行新的修订以解决这些问题?  第2期花费了我整整一周的调试时间。  我讨厌其他开发商浪费同样的时间。

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yan
    1.能否分享闸门驱动的示波器? 放电FET应关闭。 您是否通过验证仪表消耗的电流来验证设备是否确实处于休眠模式?
    2.您不应自行修改这些值。 量表的校准程序处理这些问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx,

    很遗憾,我们没有保存跟踪。 我们测量到,设备在睡眠时的电流为125uA。 此外,我们看到充电FET已关闭。

    这不是一个大问题-我们正在重新调整硬件,以便主电源不会出现任何问题。 没有对主电源进行门控,但我们有一个微控制器,它可以打开/关闭不同的稳压器,我们只需确保将所有东西都放在这些门控稳压器上。

    谢谢。

    Yan