This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3017:输出故障

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573002/tina-spice-lm3017-output-failure

部件号:LM3017
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好!  
我的LM3017有问题。 我想使用具有以下规格的升压DC-DC转换器:

  • VIN=9,6...15
  • 输出电压=48
  • Ioutmax=0.83A
  • 输出电压纹波=0,1

  
设计的转换器需要以下值:

  • rfbb=1k
  • Rfbt=36,8k
  • L= 42,6µ,波纹电流为30 %
  • 20 m 将电流限制为1 A
  • CO= 111µ
  • ESR (Co)= 12 m
  • Rcomp=113k
  • ccomp=9,38p
  • Ccom2=18,3p

引脚EN/MODE I通过2.1 V供电,以在升压模式下工作。  

我在PSpice中完成了我的电路,并在德州仪器(TI)的页面下载了LM3017的型号。  


问题是,如果我将Vin设置为高于12V,系统工作正常,但当我将Vin设置为低于12V时,Vout始终不会达到48V  

在这篇文章中,我添加了一个模拟图像,其中显示了具有11伏0.5 A和Vin的Iout。  

提前感谢  

此致  

Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保模拟中输入电源没有任何阻力。

    此外,请确保您的当前限值设置得足够高。

    我会问模型组,他们是否也会了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LM3017

    您好,Adrian

    我尝试运行LM3017 PSPICE模型,发现VINmin情况下启动似乎正常。 您是否尝试专门运行稳态,或者是否能够从0伏启动模型?  

    您是否还可以共享您的应用原理图模型? 请同时突出显示设置Rsense的位置。

    谢谢

    Ranjani