This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万:端接电流精确度

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573217/bq25890-termination-current-accuracy

部件号:BQ2.589万

大家好

您是否介意询问 bq2.589万

我想澄清 有关终止电流准确度的疑问。

在数据表中 ,端接电流的准确度如下图所示。

但TI BQ2.589万终端电流在软件中设置了190 mA,以近250 mA测量,终端电流的精确度为66.7 %。 如果设置为64 mA,在110 mA下测量,则终端电流的精确度为72 %。

答:我们目前的测试设备是无纸记录仪和示波器电流式机枪,精度非常高

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vayne,

    您能否提供您的示意图? 其他I2C设置是什么? SYS负载是否具有导致补充模式的瞬态? 您能否提供端接前后VBAT,IBAT和Vsys的示波器快照?