This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:剩余容量错误

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572777/bq27441-g1-wrong-remaining-capacity

部件号:BQ2.7441万-G1

所以我尝试从可用于此IC的SparkFun-Arduino Lib导入一些函数。 我能够读取DeviceID和我喜欢的任何寄存器,到目前为止都很好。

我已将子类82 /偏移10中的设计容量设置为0x005A (90mAh),在软重置后,可以通过请求寄存器0x3C来读取该值,它为我提供了修改后的值。

但是在读取标称可用(0x08),完全可用容量(0x0A),剩余容量(0x0C)和完全容量(0x0E)后,我得到的值与我的电池统计数据完全不一样。 充满电的电池可提供20mAh的剩余容量或32mAh的满容量。 IC是否需要一些加载循环才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Derleh:

    您是否为电池选择了正确的chemID并进行了自我学习周期?
    客户经理(RM)和金融罪行合规部(FCC)将在您的周期内更新 谢谢。

    此致,
    Sammi Shang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是BQ274系列,我不认为可以选择化学ID?

    我现在正在用其他电池进行一些测试,使用正确的设计容量值和3V端接电压完全放电和充电。 据我所见,电池不能接近规定的90-100mAh,而其他测试似乎证明了规格。 我在数据表外读到,IC设计用于200mAh -8000mAh电池(同样,在数据表中没有提到,但在TI网站上也没有提到),这可能是错误值的原因?

    顺便说一下,是否有方法将配置写入IC的ROM? 从IC切断电压后重新配置所有设备将是一件很令人厌烦的事....