请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7441万-G1 所以我尝试从可用于此IC的SparkFun-Arduino Lib导入一些函数。 我能够读取DeviceID和我喜欢的任何寄存器,到目前为止都很好。
我已将子类82 /偏移10中的设计容量设置为0x005A (90mAh),在软重置后,可以通过请求寄存器0x3C来读取该值,它为我提供了修改后的值。
但是在读取标称可用(0x08),完全可用容量(0x0A),剩余容量(0x0C)和完全容量(0x0E)后,我得到的值与我的电池统计数据完全不一样。 充满电的电池可提供20mAh的剩余容量或32mAh的满容量。 IC是否需要一些加载循环才能正常工作?