This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3510:Vdd问题

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3510
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571724/tps3510-problem-with-vdd

部件号:TPS3510

您好,

我正在某个项目中使用组件TPS3510,Vdd引脚出现问题。 我的VSB必须是12V还是其它的? 二极管的值是多少?

如果是12V,PGI之后是否没有问题,因为PGI的最大值是Vdd+PGI 0.3 ,但小于7V?

如果我能了解更多有关它如何工作的信息,那就完美了:)

感谢你的帮助

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您选择我们的设备! Vdd有什么问题? 我将尽力回答你的所有问题。

    VSB可以是EC表中提供的Vdd电源电压范围内的任何电压:4V至15V,但Vdd的过压阈值设置为13.8V (典型)。

    这些二极管在它们之间有0.5V的压降,并提供一点缓冲,因此VSB处的12V电源在Vdd引脚处将显示为11.5V。 这意味着在 VSB达到13.8V (典型值)+ 0.5V二极管压降= 14.3V之前,设备不会触发过压情况。 如有必要,可以更改二极管。

    当VSB = 12V时,PGI没有问题,因为应选择外部电阻分压器 来将VSB向下除,以便PGI引脚处的电压 不超过 "Vdd + 0.3V,最大值= 7V"。 电阻分压器应将VSB向下分割,使 所选VSB的跳闸点(电阻分压器的输出转至PGI引脚)为1.15V (典型值)。

    此设备的工作方式:根据您要监控的电压(3V,5V,12V),您将分别使用VS33,VS5或Vdd。 如果使用的VSB不是12V,您将需要使用外部电阻分压器,二极管 ,或者想出另一种方法来确保Vdd引脚处的电压介于4V和15V之间。 当Vdd处的电压高于13.8V (典型值)且持续时间超过73us时,FPO输出将变为高电平,PGO将变为低电平。 需要设置PGI,以便PGI引脚(来自VSB并向下划分)的电压高于欠压阈值1.15V,在任何情况下都不高于7V。 如果在PGI或VS33或VS5处满足欠压条件,PGI引脚将激活(下降到低) ,这会导致PGO引脚激活(下降到低),FPO将激活(锁定到高)。 如果在VS33,VS5或Vdd达到过电压,PGO引脚将激活(降低),FPO将激活(乳化高)。 要打开欠压检测并使其正常工作,PSON需要处于活动状态(低)。 有关计时的详细信息,请参阅数据表。

    我希望这对您有帮助! 如果您  还有任何疑问或需要澄清,请告诉我,我将尽最大努力提供帮助。 谢谢!

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的答案是完美的!
    我现在更明白了

    非常感谢您的帮助!

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    您认为该原理图是否正确?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Thomas,

    查看您的原理图后,我认为您的电阻分压器(R40,R41)需要反转,这意味着需要交换R40和R41。 此电流配置将PGI引脚设置为10.5V,大大高于此输入的ABS最大值。

    其他一切看起来都很好!

    -Michael