This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:第29页和第30页中的尺寸

Guru**** 2455420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572583/tps717-q1-dimensions-in-page-29-and-page-30

部件号:TPS717-Q1

关于数据表第29页和第30页中的尺寸。  

第29页的尺寸为2,15/1,85号表格。 我知道分子用mm来描述尺寸。 我不知道分母是什么。

在第30页中,尺寸被描述为2 x 1.30。这是什么意思?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saikiran,

    在DCK的机械数据附录中,所有线性尺寸均以毫米为单位。  顶部是给定尺寸的最大值,底部是指定尺寸的最小值。  例如,封装的长边名义上是2 mm (根据数据表的首页),但容差为+/- 0.15 mm

    对于土地模式数据附录,2x乘数表示此尺寸适用于工程图上的两个位置,而不是混乱的工程图。  在以下情况下,1.30 mm 尺寸也适用于顶部两个销钉中心之间的距离。

    非常恭敬,

    Ryan