This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:轻负载下的IQ

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571759/lm53602-q1-iq-at-light-loads

部件号:LM5.3602万-Q1

大家好,

我正在尝试了解LM5.3602万-Q1轻负载条件下的电源电流值。 我有一个实时时钟,它只需要几uA电流,并且需要LM5.3602万-Q1提供调节电压。 在数据表中,当电流消耗为0 A时,Isupply参数是在以下条件下指定的:

我了解此公式的详细信息如下:

如果存在少量uA的小负载电流,则会对该数字/此公式产生什么影响?

期待您的反馈。

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    输出电流对整体输入电流的贡献取决于占空比(输出电压/输入电压)和转换效率。

    近似值可如下:IIN =(占空比* Iout)/转换效率。

    对于轻负荷,凸纹效率可近似为~80 % (0.8)。

    在这些假设条件下:Iout~10uA,D=Eff 0.5 ,Eff = 0.8 ,它导致输入电流增加6.25uA。

    这实际上意味着测得的输入电流在6.25uA时将比无负载条件下增加。

    我希望这能有所帮助。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brani,

    我理解这意味着IC本身的电流消耗不会受到影响,对吗?

    以下是我对您所说内容的理解:

    Vin = 10V,Iin = 6.25uA ==>~34uA由IC ===消耗 >输出电压= 5V,输出电压= 10uA

    总电流消耗= 6.25uA + 34uA

    或其他示例:

    VIN = 10V,Iin = 62.5mA === >~34uA由IC ===消耗 >输出电压= 5V,输出电流= 100mA

    总电流消耗= 62.5mA + 34uA

    我的理解是否正确?

    谢谢!

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    您回答正确。

    实质上,这是IC所消耗电流的近似值。

    此致

    Brani