This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP1.0505万B:捕获的输出电压(无负载)为10.75V

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572134/dcp010505b-output-voltage-no-load-captured-is-10-75v

部件号:DCP1.0505万B

根据数据表应用电路,Cin使用电子电容器4.7uF, 无负载输出电压为DCP1.0505万BP的10.75V (+Vout至-Vout)。

但 列出的规格输出电压为5V。

样品是否损坏? 我试了两个样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本纳2017:

    DCP1.0505万是一个隔离的未调节转换器。 输出电压与5V输入的输出电流负载直接相关。

    DCP1.0505万BP未调节规格特性输出电压随输出电流负载而直接变化,

    1. 无负载操作下的电流负载操作输出电压通常为10-12V,带(0)负载。

    1. (75 %) 150mA负载操作。 在5V输入的75 % 负载下,输出电压范围为最小4.75V,输出5V,最大5.25V

    2. 数据表10 % 负载至5V输入的100 % 负载,5V输入的典型输出负载范围图  

    3,Paragrph 9应用 程序和 实现 仅指一般应用程序。

    注意输入 和输出电容器是陶瓷型  ,而不是极化电容器

    9应用和实施

    注意

    以下应用部分中的信息不是TI组件规范的一部分,TI不保证其准确性或完整性。 TI的客户负责确定组件是否适合其用途。 客户应验证和测试其设计实施以确认系统功能。

    输入和输出  陶瓷电容器

    9.2 .3.1 输入电容器

    μF所有5V和15V输入电压设计,请选择2.2 µ A低ESR陶瓷输入电容器,以确保良好的启动性能。 μF V输入应用仅需要输入电容的0.47 μ F。

    9.2 .3.2 输出电容器

    对于任何DCP01B设计,请选择1.0 μF Ω 低ESR陶瓷输出电容器以减少输出波纹。

    本:

    您可以通过  tguerin@ti.com直接联系我,了解有关 建议的输出夹紧方法的推断输出电压。

    Tom